Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410
工具/软件:
尊敬的支持团队:
我们当前的产品由收发器设备、接收器设备以及连接它们的电缆组成。 我们在接收器器件中使用 DS125DF410。
DS125DF410 用于手动 CTLE 模式、其设置针对电缆 A 进行了优化。目前、我们正在考虑使用电缆 B 而不是电缆 A
因此、我们需要重新优化电缆 B 接收器器件中 DS125DF410 的设置。我们正在考虑两种优化方法:
-方法 1:
使用调整后的 CTLE 模式。
-方法 2:
在初步研究中使用调整后的 CTLE 模式来确定电缆 B 的最优 CTLE 设置
最后、我们将使用手动 CTLE 模式并应用在初步研究中确认的设置。
我对 DS125DF410 不太熟悉、因此不知道如何实现这两种方法。 因此、请指导我如何继续。
首先、以下方法对于方法 1 是否正确? 我不确定步骤 3 和 5 中提到的通过寄存器 0x0A 进行 CDR 复位是否真正必要。
此外、如果我需要检查或操作任何其他寄存器、请告知我。
- (步骤 1)将 0x0C 写入寄存器 0xFF。 (这允许同时对所有通道进行写入。)
- (步骤 2)将 0x20 写入寄存器 0x31。 (这会将所有通道设置为调整后的 CTLE 模式。)
- (步骤 3)将 0x1C 写入寄存器 0x0A。
- (步骤 4)等待超过 40 μ s。
- (步骤 5)将 0x18 写入寄存器 0x0A。
接下来、以下方法对于方法 2 是否正确? 如果我需要检查或操作任何其他寄存器、请告知我。
(初步研究:设置为已调整的 CTLE 模式、并确认电缆 B 的最佳参数。)
- (步骤 1)将我们的系统从电缆 A 更改为电缆 B
- (步骤 2)将 0x0C 写入寄存器 0xFF。 (这允许同时对所有通道进行写入。)
- (步骤 3)将 0x20 写入寄存器 0x31。 (这会将所有通道设置为调整后的 CTLE 模式。)
- (步骤 4)将 0x1C 写入寄存器 0x0A。
- (步骤 5)等待超过 40 μ s。
- (步骤 6)将 0x18 写入寄存器 0x0A。
- (步骤 7)读取寄存器 0x03。 (利用调整后的 CTLE 功能确认优化后的 CTLE 增益设置值。)
(最终设置:设置为手动 CTLE 模式、然后为从初步研究中获得的电缆 B 应用 CTLE 增益值。)
- (步骤 1)将我们的系统从电缆 A 更改为电缆 B
- (步骤 2)将 0x0C 写入寄存器 0xFF。 (这允许同时对所有通道进行写入。)
- (步骤 3)将 0x00 写入寄存器 0x31。 (这会将所有通道设置为手动 CTLE 模式。)
- (步骤 4)将初步检查步骤 7 中确认的设置值写入寄存器 0x03。
- (步骤 5)将 0x88 写入寄存器 0x2D。 (这将启用对寄存器 0x03 所做的更改。)
- (步骤 6)将寄存器 0x3A 设置为与寄存器 0x03 相同的值。
- (步骤 7)将寄存器 0x50 设置为与寄存器 0x03 相同的值。
- (步骤 8)将 0x1C 写入寄存器 0x0A。
- (步骤 9)等待超过 40 μ s。
- (步骤 10)将 0x18 写入寄存器 0x0A。