This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:编程指南寄存器说明。

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538976/ds160pr410-programming-guide-register-explain

器件型号:DS160PR410

工具/软件:

您好:

当我阅读 ds160pr410 编程指南时、有一些寄存器、我无法提供相应的详细说明、也不知道它的含义。 您能否为下面提到的寄存器提供详细说明。

这里的 CTLE 端接是输入终端还是输出终端? 它会感染输出 Vpp 吗?

2. TX VOD 是什么意思?  

3.“启用驱动器和均衡器的覆盖“是什么意思?

4、“预驱动器“和“驱动器“的含义是什么? 它们之间有什么区别?

5.“CM 环路“是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    VOD 是影响转接驱动器直流增益的设置之一(请参阅数据表中的表 2)。 它已经通过硬件搭接引脚进行了配置、因此我不建议在寄存器级别更改。

    1.此处的 CTLE 终端是输入终端还是输出终端? 它会感染输出 Vpp 吗?
    3. “启用驱动程序和均衡器启用的覆盖“是什么意思?
    4. “前置驱动器“和“驱动器“的含义是什么? 它们之间有什么区别?
    [quote userid=“565165" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538976/ds160pr410-programming-guide-register-explain。 “CM 循环“是什么意思?

    所有这些都是 TI 用于设计和验证的低电平信号路径设置。 我不建议客户更改默认值以外的值、因为这些值可能会降低转接驱动器的性能。

    此致、

    Evan Su