This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:设置测试模式后无波形输出

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538001/dp83tc814s-q1-no-waveform-output-after-setting-test-mode

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在测试以太网的物理层、在他们设置测试模式后、他们发现没有波形输出、我可以询问导致此问题的潜在原因吗?  确认测试模式设置成功还是失败的方法是什么?  谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    该器件具有 4 种不同的测试模式、如 Open Alliance 测试文档 (https://www.ti.com/lit/an/snla389e/snla389e.pdf):) 中所述

    我有一些问题:

    • 客户尝试运行什么 PMA 测试、他们尝试启用什么测试模式、他们遵循了什么寄存器过程?
    • PHY 行为的其他部分是否正常? 例如、是否已验证开机、是否可以建立链路并发送数据包、以及是否具有寄存器访问权限?

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    客户需要测试测试模式 1、2、4、5。 通信正常、寄存器可访问。

    1. 设置适当的模式后、确认 PHY 在正在设置的模式下实际工作的方法是什么?

    2. 如果确认 PHY 在设定模式下运行,那么没有波形输出的潜在原因是什么?

    谢谢!

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    通信正常、可以访问寄存器。

    好的、这很好听到。

    1.  设置适当的模式后、确认 PHY 实际在正在设置的模式下工作的方法是什么?

    我注意到的唯一方法是重新读取测试模式寄存器、以确保成功应用写入。 过去、一些客户在尝试启用测试模式时写入了错误的寄存器。 我尚未听说设置了寄存器、但 PHY 未进入适当的测试模式的情况。

    2.  如果确认 PHY 在设置模式下运行、则没有波形输出的潜在原因是什么?

    具体取决于测试模式和条件。 请查看客户是否可以告诉我们有关其遇到问题的每种测试模式的软件和硬件程序的更多详细信息。 例如、我最近帮助了另一位客户、他们说在特定测试模式下无法获得输出波形、结果发现他们没有链路伙伴、并且 查看了错误的引脚。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    “事实证明他们没有链路伙伴“是指连接主机和从设备、然后测量总线上的波形?  

    如图所示、客户当前正在配置测试模式后直接测试端口、这样可以吗?  

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    "事实“事实证明他们没有链路伙伴“是指连接主机和从设备、然后测量总线上的波形?  [/报价]

    没完全达到。 对于另一个客户寻求帮助的特定测试模式、有必要连接主机和从机、然后测量单独 PHY 引脚上的输出、该引脚不是以太网总线、但对于其他测试模式、这不一定相同。

    如图所示、客户当前正在配置测试模式后直接测试端口、这是否正常?  [/报价]

    感谢您提供图片、但每种测试模式都不同、因此我们仍需要有关过程的更详细信息。 图片设置将能够检查某些测试模式、但并非所有模式。

    对于客户发现问题的每种测试模式、请让他们:

    • 阐明了为将 PHY 切换到特定测试模式而执行的确切寄存器写入操作、
      • 通过回读验证寄存器写入是否成功
    • 阐明它们在硬件上执行了哪些操作(被测量的输出在哪里,是使用的链路伙伴等)

    此致、

    Evan Su

    [/quote]