This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:建议使用合适的器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539830/max232e-suitable-devices-recommendation

部件号:MAX232E
主题中讨论的其他器件:ISO7763-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (Uni-Trend) 正在设计新的 SMU 项目并使用 ADI MAX22665FAWE 。 您能帮助推荐最适合 替换 ADI 的设备吗? P2P 会更好。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    这看起来像是一个隔离器件。 该主题当前已分配给收发器产品线。 我将将再分配给隔离产品线、但我认为 TI 没有具备如此多通道数和输入/输出灵活性的此类器件。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    ISO7763-Q1 与我们目前可用的 MAX 器件最匹配。 如果您有任何需要满足的问题或具体要求、敬请告知。  

    此致、
    Andrew