This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:SDI 信号路径:板间元件位置和接地策略

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538933/lmh0324-sdi-signal-path-inter-board-component-location-and-grounding-strategy

器件型号:LMH0324

工具/软件:

我将使用 LMH0324 作为 SDI 信号输入缓冲器、直接由 SDI 电缆馈电。 我的设置涉及外壳内的三个电路板。 BNC 连接器需要安装在板 1 (B1) 上、但 LMH0324 本身必须安装在板 3 (B3) 上。

我的问题是:

1.关于输入电容 C9 和 C10 以及返回电阻 R28:这些元件应该放在哪里? 它们应该安装在电路板 3(带有 LMH0324)或电路板 1(BNC 附近)上?

2. BNC 连接器接地 (GND1) 应为机箱接地。 LMH0324 有自己的信号接地 (GND2)。 这两个接地端应在哪里连接在一起?

请查找原理图和框结构  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    2. BNC 连接器接地 (GND1) 应为机箱接地。 LMH0324 有自己的信号接地 (GND2)。 这两个接地端应连接在哪里?

    如果这两个接地端可以通过电路板 2 共用接地、那么这会很好。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 J、

    问题 1、您能否分享背后的原因?   我的想法是: 如果我们将 C9、C10 和 R28 移至板 1、更靠近 BNC 连接器、C9 和 C10 将有效地阻止同轴电缆产生的外部和接地干扰。 这将允许 SDI 交流信号沿 75 欧姆布线传输 到芯片。 理想情况下、我们应力求消除任何干扰。

    问题 2、核心问题是辐射敏感性。 我们观察到、当 BNC 连接器的同轴电缆暴露在外部射频 (RF) 信号下时、这些信号会耦合到电缆的外层。 这种干扰似乎会消散到电缆中、从而导致 SDI 信号丢失。 您有什么减轻这种影响的建议吗?

    问题 3(新增):由于从 BNC 连接器到芯片的 SDI 信号路径涉及通过电容器 C9 和 C10(阻断直流)进行交流耦合、因此我们考虑了接地连接的作用。 是否必须连接 GND1 和 GND2? 我们假设、将这些接地端 (GND1 和 GND2) 保持断开状态可能会防止外部射频信号干扰 SDI 芯片。 你有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  
    Q1:这是因为添加的任何外部元件都会导致阻抗不匹配。 通过将外部元件组合在一起、可以将阻抗不匹配集总在一起。  

    问题 2:我们建议选择具有适当屏蔽的同轴电缆。 它看起来同轴电缆没有正确屏蔽、因此会拾取射频信号。 通过选择适当屏蔽的电缆、您将能够看到辐射敏感性降低。  

    问题 3:为确保 BNC 连接器和器件具有相同的接地电位、我们建议两者具有相同的接地电位。 如果您想减轻一些接地干扰、可能需要使用机箱接地、并使用 100 万欧姆电阻器和 4700pF 电容器连接 DGND 和机箱接地端。  

    此致、
    j