This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在 IBIS 模型中、TD_P/M_A/B/C/D 等引脚为 NC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539686/dp83867ir-pins-like-td_p-m_a-b-c-d-are-nc-in-ibis-model

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

对于 SI 仿真、我们涉及  DP83867IR 收发器、但引脚 TD_P/M_A/B/C/D 为 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 IBIS 模型 上拉和下拉曲线对 MDI 总线行为进行建模非常困难。 因此、我们仅在 MAC 接口上使用 IBIS 模型。 MDI 线路上没有任何 IBIS 模型。  

    谢谢

    David