This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLC007:使用 CLC007 的 HD-SDI 视频分离器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0395, CLC007, LMH0324, LMH6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537409/clc007-hd-sdi-video-splitter-using-clc007

部件号:CLC007
主题中讨论的其他器件: LMH0324、LMH0395、 LMH6574

工具/软件:

大家好、我正在设计一个视频 HD-SDI 视频分离器、使用 CLC007、将 HD-SDI 输入连接到 J1 并通过 J3 J4 J5 和 J6 输出。 如果我需要额外的时钟恢复器和电缆驱动器、可以有人吗? 如果愿意、请告知器件型号、或者在可能的情况下感谢参考设计。

科斯格罗夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosgrove

    CLC007 是最早的 SDI 电控驱动器、为什么不使用 LMH0324 作为可能的解决方案?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您的回复、LMH0324 只有 259 (SD)、我需要 HD-SDI (SMPTE259M) 您能建议您选择替代方案吗? 您还能提供应用手册或其他建议吗? Thansk。  

    科斯格罗夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David/ TI

      我当前的设计是一个 8 输入 5 输出、两个 HD-SDI 视频多路复用器盒。  查看 1:4 视频分割器或 1:8 视频分割器和 8:5 视频多工器。 您是否有任何建议或提供的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科斯格罗夫

    LMH0395 是一款 3G HD/SD SDI 双路输出低功耗远距离自适应电缆均衡器、这是否满足您的需求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是否有 1:4(1 个输入 4 个输出)将非常好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daivd、您是否有 LMH0309(即 1 路输入 4 路输出)? 如此处所示

    www.ti.com/.../snlu112.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、我想看看 LMH6574 视频多路复用器、它是否支持 HD-SDI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SD3GDAIII 使用我们较旧的 3G 器件、LMH0309 不再可用。 遗憾的是、我们的产品系列中没有可支持 1 个输入 4 输出的其他器件。

    对于 LMH6574、我请我们的放大器团队提供响应。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

     感谢您发送编修。

    您好、Cosgrove、

     此 e2e 主题可能对您获取 TI 视频放大器的一般信息: E2E 主题链接非常有用。  

     所需的闭环带宽将取决于最大分辨率。 根据上面 e2e 主题链接中提供的公式、您可以根据设计需求计算此值。 最大值通常为 200MHz、因此 LMH6574 将能够满足此要求、因为:

    500MHz、500mV−3dB 带宽、Av = 2

    400MHz、2 VPP−3dB 带宽、Av = 2

    谢谢您、
    Sima