This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820EVM:IBIS 模型与 Ds280BR810 EVM 套件结果

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541683/ds280br820evm-ibis-model-vs-ds280br810-evm-kit-result

器件型号:DS280BR820EVM
主题中讨论的其他器件:DS280BR810

工具/软件:

如果将 Tx 输入电压设置为 1V(峰峰值)、则 Rx 的输出电压在线性模式下不会显示任何具有不同 Vod 参数的振幅增益。  
但当我们使用套件时、输出电压振幅会降低。  
为什么在宜必思模式期间 Rx 的幅度不变?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinit:

    您是否可以分享任何仿真结果或示波器捕获?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此处的输入电压峰 — 峰值为 100mV,使用套件时的输出峰 — 峰值为 328mv、但在仿真中、输出不会发生变化。




    这是仿真数据。  输出振幅不发生变化、并与输入振幅保持相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinit:

    使用线性模式时、输入和输出电压之间的关系应遵循以下关系。

    解释观察结果的几种可能性:

    • IBIS-AMI 模型可能是建模限制模式
    • 器件和模型之间可能存在不同的增益设置

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EQ 增益模式意味着 0/1 还是 VOD 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinit:

    Drew 目前不在办公室。 您能否澄清一下您在 Drew 的答复中提到的哪一部分? 图 3 来自 DS280BR810 数据表、图中显示了“宽带振幅增益“系统的 EQ 高增益和 EQ 低增益选项。 这适用于 VOD、但配置为与 VOD 级别分开的设置。

    此致、

    Evan Su