This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:TMUXHS221NKGR 支持 PCIe Gen6 CLK 开关

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541400/tmuxhs221-do-tmuxhs221nkgr-support-pcie-gen6-clk-switch

器件型号:TMUXHS221


工具/软件:

尊敬的 E2E:

您能帮助检查 TMUXHS221NKGR 是否支持 PCIe Gen6 CLK 开关吗?

BR、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    该应用需要多大的带宽?

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    您能给我们一些推荐吗? 客户不知道。

    BR、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janet、

    客户能否提供  他们计划通过开关的 PCIe Gen6 CLK 信号的频率?

    谢谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    客户使用多路复用器将 100MHz PCIe CLK 或 USB2.0 信号切换到 MXIO 连接器、因为此 MXIO 端口支持 PCIe Gen6 速度、因此我们想检查此多路复用器开关是否也可以支持 PCIe Gen6 规范。

    BR、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janet、

    很好、感谢您提供更多信息。  

    TMUXHS221 的额定带宽高达 3.3GHz、因此该器件应能够支持 PCIe 时钟信号。

    谢谢、

    NIR