This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:是否有寄存器指示封装为空?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541062/ds90ub928q-q1-any-register-to-indicate-the-empty-package

器件型号:DS90UB928Q-Q1


工具/软件:

您好团队:

调试 928 时、我们发现当没有从 Ser 到 928 的视频流时(例如,测试模式脚本已关闭)。  器件可以锁定并正常工作、我们想知道是否有任何寄存器来指示空封装。

谢谢

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    谁是 1 级和 OEM? 什么是伙伴串行器?

    未从上游串行器发送视频时、是否确定 LOCK 为高电平? 默认情况下、FPD-Link III 解串器需要视频流才能建立锁定。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolas  

    是 Conti 芜湖的工程师、  

    1. 我们在三种类型的串行器上进行了测试:UH983、HH983、UH949、当 LOCK 引脚为高电平时、但没有输入视频时、解析器 928 始终输出时钟信号、但没有数据信号。 我们想知道是否可以通过在没有输入视频流时是否输出时钟的寄存器来配置它。
    2. VSYNC、HSYNC、DE 或错误标志状态寄存器的寄存器在哪里(我们无法在 ds90ub928q-Q1-pdf 中找到状态寄存器)、以便我们可以判断视频流是否来?

    期待您的反馈,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye:

    [引用 userid=“586427" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541062/ds90ub928q-q1-any-register-to-indicate-the-empty-package/5929016 ]我们已经在三种类型的串行器上进行了测试:UH983、HH983、UH949、当 LOCK 引脚为高电平、但没有输入视频时、解析器 928 始终输出时钟信号、但没有数据信号。 我们想知道在没有输入视频流时、是否可以通过寄存器配置它来输出时钟。

    我想在内部论坛上讨论 FPD-Link IV 器件。 请与 Daniel 合作、将您的问题迁移到此处。

    关于 UH949、默认情况下、 FPD-Link III 解串器需要视频流才能建立锁定。 它在解串器侧通过寄存器 0x34[6]进行控制。 请参阅 UB928 数据表中的以下内容:

    请再次检查是否未向上游发送活动视频 — 如果使用默认寄存器设置,则不应在下游解串器上建立锁定。 如果建立了锁定且 0x34[6]= 0、则 UB928 会接收某种形式的视频。

    VSYNC、HSYNC、DE 或错误标志状态寄存器的寄存器在哪里(我们在 ds90ub928q-Q1-pdf 中找不到状态寄存器)、以便我们可以判断视频流是否来?

    遗憾的是、UB928 上没有此类寄存器。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Nikolas

    感谢您的反馈!

    该寄存器设置为 0(0x34[6]= 0,)、是否意味着无法实时检查锁定?

    顺便说一下,我看不到 我们的数据表中的屏幕截图,你能分享你的版本吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye:

    该寄存器设置为 0(0x34[6]= 0,)、这是否意味着无法实时检查锁定?

    否 — 如果 0x34[6]= 0、则仅当接收活动视频时、LOCK 才会置为有效。 如果 LOCK 为高电平且 0x34[6]= 0、则表示上游发送某种形式的有效视频。  

    顺便说一下,我看不到 我们的数据表中的屏幕截图,你能分享你的版本吗?  [/报价]

    我拥有的数据表版本与 TI.com 上的版本相同 — SNLS417C。

    此致、

    尼古拉