This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:有关 SN75DP159 的问题

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529204/sn75dp159-question-about-sn75dp159

器件型号:SN75DP159


工具/软件:

尊敬的团队:

我的 PC 客户有以下要求:
eDP 1.4 接口、布线长度约为 340mm、IC 需要为转接驱动器、TI 的解决方案是否可以满足此要求?

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    此设计需要支持哪些所需数据速率和通道数?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    我将关闭此 e2e 主题、因为没有更新、您可以通过回复来重新打开此主题。

    谢谢

    David