This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:关于 PCle 开关选择的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542221/tmuxhs4412-question-on-pcle-switch-selection

器件型号:TMUXHS4412


工具/软件:

尊敬的团队:

您能否帮助检查 TMUXHS4412 是否符合以下规格? 如果没有、您能帮助推荐对应的器件吗? 谢谢。

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     TMUXHS4412 是一款双向高速多路复用器、因此可支持您的应用信号方向。  

    它可以支持 16GT/s、但最低电源电压要求为 1.71V。

    它具有低工作和待机功耗模式、这是否足以满足 ASPM 要求?

    将工作电压和电源电流相乘、可以得出该器件的功耗、对于该器件、为 1.8V x 480uA = 0.864mW。  

    谢谢、

    NIR