This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A 设置

Guru**** 2894790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542156/tusb211a-tusb211a-setting

器件型号:TUSB211A


工具/软件:

您好团队

当客户使用 EVM 来增强信号时、遇到了以下问题。

他们发现两个 LED 指示灯将消失,当他们连接它的仪器眼图。

但是、当它们连接普通 USB 设备时、会启用 LED 指示灯。

您能帮助我检查如何确保我们的 EVM 在连接仪器以进行眼图测量时可以正常工作吗?

它是否与 7.4.4 有关?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Chan:

      客户是否遵循了测试程序?

      他们能否首先连接所有测试装置,而不是 开机并重置?

    好极了

    Brian Z