This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043 INH 引脚在睡眠模式下保持高电平

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541531/tcan1043a-q1-tcan1043-inh-pin-remain-high-during-sleep-mode

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:

问题说明:当 CAN 处于睡眠模式时, INH 引脚在某些迭代中随机变为高电平,这不应该发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemant、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    TCAN1043A 可能被唤醒并将 INH 置为高电平的原因有很多:

    主要方法有:

    • CAN 总线唤醒模式 (WUP)
    • 在 WAKE 引脚上实现本地唤醒
    • nSTB 低电平到高电平转换
    • 不稳定的 VSUP、使其低于欠压阈值 (~4V)

    请确认这些不同的唤醒方法中是否有一种导致该问题。 如果仍遇到 INH 随机变为高电平的情况、请提供原理图、器件顶部的图像以及 INH、VSUP、nSTB 和 CANH 的波形。

    如果这对我有帮助、或者您有其他问题、请告诉我!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemant、

    请提供原理图的其余部分(如果可能)以及我要求的其他信息、以便我能为您提供更好的帮助。

    此致、

    Ethan