This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:使用 TSWDC155EVM 从 ADC3683EVM 采集数据

Guru**** 2654255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538704/tswdc155evm-data-capture-from-adc3683evm-using-tswdc155evm

器件型号:TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3683EVM

工具/软件:

您好、
感谢 J ü@Rob Reeder 提供所需的 FM/SW/用户指南;我现在能够使用 TSWDC155EVM 从 ADC3683EVM 捕获数据。
该设置包括:
a) ADC3683EVM 使用 USB 电缆连接到 PC
b) ADC3683EVM 上的内部 CLK 和 DCLK
c) TSWDC155EVM 使用 Xilinx DLC10 JTAG 电缆连接到 PC
d) 使用的软件:MSPS 服务器(参见图 E1.png 和 e3.png) 和 ADC3683EVM(请参阅图 e2.png) 用于用户配置和数据采集的 python 客户端
虽然我能够使用上述设置获取数据、但目前在采集数据时遇到以下问题:
1) 数据采集速度太慢。 获得 30k 个样本大约需要 30 秒(参见图 e2.png)。 我可以加快速度、可能不到一秒吗? 我需要进行哪些更改?
2) 我不知道如何捕获触发的事件或设置阈值来开始捕获
3) 我无法捕捉三角模式数据。 仅获得了一条平坦的线。
建议您解决上述问题。

图 E1

图 E2

图 E3

此致、
Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    为方便起见、请回答我在上述帖子中提到的问题:

    1) 如何使用给定设置(具有 TSWDC155EVM 的 ADC3683EVM)更快地采集数据?

    2) 如何捕获触发事件或在模拟输入信号上使用阈值?

    3) 如何捕获 ADC3683EVM 上提供的三角图形?

    请告知我 解决这些问题所需的硬件和/或代码更改。

    此致、

    Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    问题 1 和 2 与 FPGA 捕获行为和固件有关。 我已经邀请了 FPGA 工程师回答这些问题。

    关于您的第三个问题、您是否参考了 ADC 生成的斜坡模式? 如果是、请分享如何将 ADC 配置为此模式。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    FPGA 设计目前仅在软件触发的数据采集中运行、因为主要目标是评估转换器性能。 未实现基于阈值的触发或基于外部硬件事件的触发、因为我们的客户通常更喜欢构建自己的设计(EVM 连接到不同的 Devkit 或原型板)来测试此类功能。

    设计数据卸载速度很慢、因为这发生在 JTAG 上、我们计划发布 DC155 FPGA 卡的新版本、该版本将支持在 USB3 接口上进行卸载。 请尝试提高 JTAG 速度(可通过 Vivado HW 管理器通过编辑电缆参数来实现)。 将 JTAG 速度设置为电缆支持的最大值将有助于减少卸载时间。

    此致、
    阿米特