This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:P 端口输入偏置电流

Guru**** 2929180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542555/tcal9538-p-ports-input-bias-current

部件号:TCAL9538


工具/软件:

您好、我需要使用此器件(或类似的 I2C-GPIO 扩展器)并使用可配置的上拉电阻器。

遗憾的是、该电阻器相当大(最坏情况为 140k Ω)。

我的问题是、数据表仅指定了 I/O 处于 VCC 或 GND 时最坏情况下的输入偏置电流(最大 1uA)、两者之间没有任何偏差。

例如、假设暂时没有外部负载、P 端口输入是否能够仅通过切换上拉/下拉电阻器就从逻辑低电平转换为逻辑高电平...或者在两者之间的某个位置会遇到高输入电流?

谢谢你。