This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:IP3319CX6 的替代产品

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06, TPD2E009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541685/tpd2e2u06-replacement-for-ip3319cx6

器件型号:TPD2E2U06
主题中讨论的其他器件: TPD2E009

工具/软件:

您好团队

您能帮助我确认 TPD2E2U06 是替代 IP3319CX6 的最佳解决方案吗?

https://www.nexperia.com/product/IP3319CX6 

如果是、 您能为我们提供比较表吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TPD2E2U06 或 TPD2E009 是我们 IP3319CX6 的最佳交叉产品。  TPD2E2U06 提供更可靠的 ESD 等级、驾驶室可承受更高的 电压冲击、而 TPD2E009 的电容和钳位电压更低。

    TPD2E2U06 TPD2E009 IP3319CX6
    直接通信 2. 2. 2.
    Vrwm 5.5V 5.5V 5.5V
    接触等级 25kV 8kV 15kV
    钳位电压@ 5A TLP 12 伏 8V 4V
    结果 1.5pF 0.9pF 1.5pF

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    谢谢你为我详细的表:).它将对我们非常有帮助

    BRS

    Brian