This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:频率容差

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542325/dp83826i-frequency-tolerance

器件型号:DP83826I


工具/软件:

您好、

根据数据表“7.6 时序要求“、频率容差定义为“最小值/最大值:–100/100ppm"。“。
另一方面、根据数据表“表 6-1。 引脚功能(基本模式)(续)“、似乎在“XI/XI.In"描述“描述中将频率容差定义为“最小/最大:–50/50ppm"<xmt-block0>“ 50MHz。
哪些信息是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    我们建议每引脚配置为 50ppm、但我们的器件能够处理高达 100ppm 的最小/最大规格。  

    此致、

    j