This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:我对选定的 TI RS485 传输器的实施是否正确?

Guru**** 2827305 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541453/thvd1450-is-my-implementation-with-the-selected-ti-rs485-transceptor-correct

部件号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:THVD1426THVD1406

工具/软件:

我阅读了一些有关 RS RS-485 接口以及如何设计具有 ESD 保护功能电路的文献。 我提议的设计是否正确? 我可以预计它能在我的 PCB 上正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您正尝试对连接到 Tx 的 DE/RE 电路执行什么操作?

    我猜您是在尝试使总线沿一个方向驱动、并在另一个方向被动(通过连接到 GND 和 Vcc 的电阻)驱动、以避免争用。

    这方面的问题是 RS485 器件的启用和禁用时间不一致、当您在高速下尝试此操作时、位失真会过大、导致出现组帧错误。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有单独的方向信号、请使用具有自动方向控制功能的收发器、例如 THVD1406/THVD1426。