This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:开关和转换器

Guru**** 2769075 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541346/tca39306-switch-and-translator

器件型号:TCA39306
主题中讨论的其他器件:LSF0002

工具/软件:

您好、  

Im 尝试制作开关和转换器、如下面的原理图所示。  

在正常运行期间、  

VIO_1V8 将等于 VIO_1V8_PMIC。

在 PMIC 的生产编程期间、只需一次、VIO_1V8_PMIC 电源轨可以是 1V8 或 3V3。 并且使能引脚通过以 MOSFET 作为开漏配置被拉至低电平、因此电路的其余部分将在 I2C 总线上断开。  

您看到此电路有任何问题吗?  

此外、您认为 LSF0002 更适合此应用吗?  

此致、
铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作原理。 LSF0002 会更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0002 两侧是否支持相同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    根据 LSF0002 数据表、是的。  

    I/O 电压为 0V 至 5.5V。 这将包括电平转换器两侧的 1.8V 电压。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler。  

    然后、我将推出一种新电路。 您能否确认以下电路? 当 PMIC_PRG_EN 为 1 时、我需要禁用电路。 我使用的是具有 32mA 功能的逆变器。 这样可以吗?

    此外、正如我前面所述、在正常运行期间、VIO_1V8 将等于 VIO_1V8_PMIC。  VIO_1V8_PMIC 在编程期间可以是 3V3。 侧注:PMIC_I2C_SCL 和 SDA 上拉至 VIO_1V8。  



    此致、
    铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拆下 C758。 VBIAS 引脚不是电源、电容器将超过逆变器输出电流的绝对最大额定值。

    否则、看起来正常。