This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:TVS 二极管接地连接

Guru**** 2925640 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541225/thvd1450-tvs-diode-ground-connection

部件号:THVD1450


工具/软件:

您好、

我面临着一些奇怪的问题。

我附上了电路的一些方框图。

     

在现场、在某些 PCB 中、MCU (PIC32) 附近的 RX、TX 逻辑线布线被切断或开路或可能被烧录(我不确定是否被烧录)。 但它是开放的。 位置相同。 它始终位于 MCU 引脚侧。

但 THVD1450、MCU、TVS 二极管没有任何损坏。 即使是 Rx、TX 也能很好地从 MCU 获得。 不会损坏任何元件。

我对 TVS 二极管施加了 MGND 而不是 GND、以便浪涌可以快速从 PCB 流出。 这样做是因为返回路径中有共模扼流圈。 因此、它可能会抵御浪涌。

我无法找到导致这些迹线损坏的原因。 我已将此情景传达给 Open AI (chatGPT)。 请在下方找到整个通信研究的链接。

https://chatgpt.com/share/6877ad4f-94ec-8004-841c-85f4c996fe58

系统已经解释过我给 TVS 二极管分配 MGND 是错误的、这是造成迹线损坏的主要原因。 它还向我解释了它背后的整个逻辑。 但我对其解释不满意。

我是指浪涌电流如何沿相反的方向从 MGND 流回 GND(然后流向引脚,或跟踪到 IC 引脚)、而不是直接流向 MGND 到外部适配器。 我是否错误地将 MGND 分配给 TVS 二极管而不是 GND?  

此致、

Jigar

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:

    MGND 和 GND 之间应进行某种连接、以确保它们使用相同的 GND 基准。 否则、如果 GND 的基准电压低于 MGND、则浪涌可能会尝试进入 GND 而不是 MGND。 我有时会看到人们在机箱 GND 和数字 GND 之间连接一个 1M Ω 的大电阻器并联一个电容器来实现此目的。  

    话虽如此、我不确定这是问题的根本原因。  

    照片上的一些禁止事项似乎氧化或损坏(我不知道这些是不是真正的烧伤痕迹),它似乎过于均匀(广场区域是黑色的,在一条直线)。  我想知道它是否与 PCB 制造厂有关、因为 损坏的禁止事项如此直。  

    我与我的同事交谈、他在 PCB 晶圆厂的经验比我更丰富、他提供了以下意见:

    “焊盘上裸露的铜量看起来像是一个廉价的 PCB 制造工艺、因为我预计会得到某种电镀、如镍、锡、铅、金等、这将有助于提高焊接粘附力。 直接焊接到铜上并不是最好的方法、也不是最简单的方法。“

    “返修技术人员似乎对板不是很温柔、而且在返修板期间、迹线上有很多擦洗或清洁的阻焊层磨损点。  这可能是或不是由开放的迹线造成的。“

    “我认为、由于 MGND 和 GND 通过 CMC 连接、当大电流试图绕过 CMC 流经 MGND 时、可能会出现某种反冲电压或接地电压问题、CMC 尝试保持等量的电流通过 5V 电源和 GND 路径流经 CMC。 这可能会造成足够大的问题、从而影响某些布线。 但是在 MGND 和 GND 之间放置一些去耦电容器有助于在浪涌事件期间或在 TVS 二极管的情况下解耦和稳定 MGND 和 GND 之间的电压“

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的重播。

    可以连接 PCB 布线 pic。  

    这些 PCB 通过拾取和放置机器进行组装。 PCB 组装后不会进行任何类型的返修。

    当我们遇到开路布线问题(我们已经使用万用表进行了检查)、然后为了检查布线是否开路、我们使用热风枪移除了 MCU。然后、我们获取了 pic 并发送了您。(您可以检查布线是否损坏 pic)

    在 OK PCB 上做同样的事情,我们已经给出了它的 pic ,你可以看到上面。

    在空白 PCB 中、我们已经检查了没有任何开放的铜层暴露在外。

    我附带了一个 pic、其中描述了将 MGND 应用于 TVS 二极管的理念。

    请在此处找到。

    发生浪涌时、它将从 TVS 二极管-> MGND ->外部电源适配器流动。 正常电流将继续从 CMC 流出。

    因此、浪涌将具有从 PCB 通过 MGND 流出的最短路径、其电阻路径最低。

    是的、我们有机箱接地端、它还通过 1M 电阻器和 10nF/2kV 电容器的并联组合连接到 MGND。在这里、我们不会遇到任何问题。

    是否可以为 TVS 二极管提供 MGND?

    这是由于组装生产过程中处理空白 PCB 的不当造成的吗?

    所有功能均正常运行 (TVS 二极管、THVD1450、MCU、THVD1450 和 MCU 之间的所有 GPIO)。 只有逻辑线路布线被打开、特别是这两条通过 MCU 过孔的线路。 浪涌的可能性可能更小。 如果我错了、请纠正我。

     

    此致、

    Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:

    [引述 userid=“616126" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541225/thvd1450-tvs-diode-ground-connection/5929170

    是的、我们有机箱接地端、它还通过 1M 电阻器和 10nF/2kV 电容器的并联组合连接到 MGND。在这里、我们不会遇到任何问题。

    是否可以为 TVS 二极管提供 MGND?

    [/报价]

    这应该是一个足够好的连接、以在两个 GND 平面之间的跨频率提供良好的基准。 由于两个 GND 平面都是以彼此为基准、因此采用 TVS 二极管基准 MGND 应该是合适的、因为这应该是更大的平面、并且不会干扰数字信号。  

    [引述 userid=“616126" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541225/thvd1450-tvs-diode-ground-connection/5929170

    这是由于组装生产过程中处理空白 PCB 的不当造成的吗?

    所有功能均正常运行 (TVS 二极管、THVD1450、MCU、THVD1450 和 MCU 之间的所有 GPIO)。 只有逻辑线路布线被打开、特别是这两条通过 MCU 过孔的线路。 浪涌的可能性可能更小。 如果我错了、请纠正我

    [quote userid=“616126" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541225/thvd1450-tvs-diode-ground-connection

     

    O

    [/报价]

    我仍然认为这可能与 PCB 的制造有关。 我想知道是否可以让迹线变厚以防止迹线断开。  

    在测试过程中、电路板是否会反复变热和冷却?

    MGND 是否位于断开的布线正下方? (可能浪涌电流会使其下方的平面升温并膨胀,从而导致布线减弱)

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢你的帮助。

    我没有其他问题。