This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:在 WAKE 引脚连接到 GND(未使用)的情况下、我们是否可以通过 CAN 总线使用可选的唤醒?

Guru**** 2593350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541439/tcan1145-q1-could-we-use-selectable-wake-via-can-bus-in-the-case-wake-pin-is-connected-to-gnd-not-used

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

在 WAKE 引脚连接到 GND(未使用)的情况下、我们是否可以通过 CAN 总线使用可选的唤醒功能? 我们不需要本地唤醒功能、而只需要可选的唤醒。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    是的、您是正确的、但仍可以在禁用 LWU 的情况下使用选择性唤醒。 它们是不同类型的唤醒事件。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    感谢您的支持。  

    此致、
    Ochi