This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:针对不同浪涌形状进行插值的最佳方法

Guru**** 2656755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541931/tvs2700-best-way-to-interpolate-for-different-surge-shapes

器件型号:TVS2700


工具/软件:

您好、  

在设计要求中、我需要承受 1.2/50us 浪涌(而不是数据表和典型测试中使用的 8/20us 浪涌)的 IEC 610004-5 脉冲。 如果我在 8/20us 和 10/1000us 最大浪涌电流之间进行直线插值、似乎需要一些余量。  我将在衰减时间与最大浪涌间的关系给出的 2 个点之间进行插值。 因此、这两点是 (20us、40A) 和 (1000us、4A)。

 

我的问题是:您认为这是一种估算最大浪涌电流的合理方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    您能否澄清一下 1.2/50 μ s 是电压波形还是电流波形? 根据 IEC 61000-4-5、浪涌发生器将在开路时提供 1.2/50us 的电压波形、在短路时提供 8/20us 的电流波形。

    数据表在电流波形方面列出了 8/20us、因为测试后电压将取决于器件的钳位特性。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您指出这一点。 1.2/50us 来自 UL 标准 294。 我正在跟进 UL、以阐明其含义。