This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH940-Q1:差分电压:共模和输入电压

Guru**** 2619455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, DS90UH940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540499/ds90uh940-q1-differential-voltages-common-mode-and-input-votage

器件型号:DS90UH940-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412

工具/软件:

您好!

为了更好地了解此 IC 的差分信号电压、数据表的第 9 页将“FPD-Link III 输入电压 2、75V“作为最大额定值。
在第 12 页上、显示“差分共模电压 2.1V “。

如果共模电压为 2、1V、则 2、75V - 2、1V = 0、65V、这意味着 Vpp = 2 * 0、65V = 1、3V?
这意味着差分信号端口发送最大值为 2、75V、最小值为 1、45V 的信号。

因为我手头有一个项目、即多路复用器/多路信号分离器 HS 开关差分信号、我使用 TMUXHS4412 来连接该 IC、 然而、TMUXHS4412 开始因加班而失败。
我打开了一个有关 TMUXHS4412 问题的主题。
TMUXHS4412 数据表规定、它支持高达 1.8V 的共模电压和 1.8V 的 Vpp 以及 2.4V 的 HS-ABSMAX。
如果差分信号的共模电压为 1.8V、Vpp 电压为 1.8V、最大值为 2.7V、这将开始失败、对吗? (最大值为 2、4V)? 这就是为什么 TMUXHS4412 因 DS90UH940-Q1 的最大振幅为 2、75V 而无法超时的原因?

此致!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rafael、

    您能提供更多有关实际失败的详细信息吗?

    您是否看到过 EOS 故障 — 有些问题正在出现漏洞,或者您遇到链路裕量问题,而您无法获得稳定的锁定?

    这里使用了什么串行器以及如何连接此应用程序? 是一个串行器通过此多路复用器驱动 2 个解串器吗?  

    请提供有关此应用程序的更多信息(通道规格模拟,电缆长度,SER 部件号、DES 部件号等)和故障模式(锁定闪烁,锁定卡在低电平或损坏的部件等)、以正确地对此进行进一步调查。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    我将 DS90UH940-Q1(引脚 58 和 59、RIN1+和 RIN1-)连接到 TMUXHS4412、并与另一个 TMUXHS4412 串联(我没有使用 1:2 多路复用器、而是有一个 1:4 多路复用器)。 在 DS90UH940-Q1 与第一个 TMUXHS4412 之间的线上、有 SMD 电容器串联:33nF(在 DS90UH940-Q1 的输出端)和 220nF(在 TMUXHS4412 的输入端)。
    在最后一个 TMUXHS4412 之后、该信号连接到 Goepel 的 VideoDragon 帧 Grabber。

    目标是在 DS90UH940-Q1 和 VideoDragon 之间建立通信。 有时、我会切换端口、将 DS90UH940-Q1 连接到客户端的另一个显示产品(我仍然有 2 个备用端口)。

    整个系统工作正常、但几天后、TMUXHS4412 开始出现故障 (IC 在差分 I/O 引脚上失去连续性、因此我需要切换到另一个端口或至少更换 IC)。

    遗憾的是、我无法提供有关差分波形的更多详细信息、因为我们没有正确测量差分波形的设备、而只有一个简单的示波器。
    因此、我正在尝试了解 DS90UH940-Q1 提供的差分信号电平是否与 TMUXHS4412 兼容。

    如果可能、您能否通过图表来解释 DS90UH940-Q1 提供的最大差分电压电平与 TMUXHS4412 可以处理的最大电平?
    我担心 DS90UH940-Q1 的电压可能远高于 TMUXHS4412 的额定值、这可能是它在几天后开始出现故障的原因。

    DS90UH940-Q1 的差分信号电平是否可编程?
    在任何情况下、包含 DS90UH940-Q1 的设备都属于客户端、因此我无法提供太多信息、仅介绍我们使用两个 TMUXHS4412 器件的开关。

    此致!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道它是否有用、但我们使用的电缆长度不超过 50 厘米。  
    我将差分信号连接到 TMUXHS4412 的引脚 D0P 和 D0N。
    来自客户端的显示屏连接到 DA0P 和 DA0N。
    视频龙连接到 DB0P 和 DB0N。
    请参阅下面的原理图。
    有时、第一个 IC 或第二个 IC 会损失输入和输出端口之间的连续性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图上、其中显示“R1"和“和“R4"实际上“实际上是电容器 220nF。 与 C9、C10、C11、C12 等相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    这里有很多东西要解包 — 我会查看并通过星期五 7/18 回复您

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    我对您的图有点困惑...您在这里使用什么串行器? 940 没有一个正向信道信号它只有一个弱的反向信道信号 ,其振幅为 500 mV 峰峰值的差分信号因此 940 没有办法损坏多路复用器...  

    这意味着差分信号端口发送最大值为 2、75V、最小值为 1、45V 的信号?

    这是 940 FPD 输入端口可以处理的最大信号摆幅。 为避免器件击穿、不应超过该值... 这取决于从 串行器进入 940 的信号

    - Fadi A.