This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:建议的 POC 问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541627/ds90ub954-q1-question-of-recommended-poc

器件型号:DS90UB954-Q1


工具/软件:

您好团队:

对于 954 POC 建议、我需要了解 FB2、3。

我知道应该应用 FB1、FB3 是可选的。 但我不理解 FB2。 这也是可选的吗? 或者、这意味着可以施加 0 欧姆电阻来代替磁珠?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    无论您是选择使用全部 3 个电感器、还是移除其中一个铁氧体磁珠、只要满足我们的通道规格 PoC /RL 限制线路、就可以使用 IL 网络。 我们希望、如果您使用全部 3 个铁氧体磁珠、即电感器、并遵循最佳实践布局指南、则可以满足串行器/解串器链路的完整 4Gbps 应用要求。 如果您可能在较低的链路速率下运行或在系统中具有较低的电流/温度要求、则可以选择移除此 PoC 网络中的电感器。

    但是、客户在开始移除电感器时、如果仍能满足 PCL/RL 限制、则必须在自己的 IL 上进行验证。 移除 PoC 网络中的电感器将降低通过 PoC 网络的阻抗、并导致高速通道上产生更多损耗。

    如果您需要以最小的损耗为一般建议、我们建议保留所有铁氧体磁珠和电感器。

    此致、

    Justin Phan