This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32E

Guru**** 2756585 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540786/am26lv32e-am26lv32e

器件型号:AM26LV32E
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV32

工具/软件:

AM26LV32EはC º MOS半導体ですか、それともBI º MOSですか º C データシートを確認すると、入力AとBの部分だけにバイポーラトランジスタのように見えます。その為、確認させていただきたいと思います。º C º C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新设计使用与引脚建立连接的 CMOS 结构(模拟前端)。 在 链的更下游、有一些 BJT 用于时序结构。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV32はC - MOS半導体ですか、CMOS半導体ですか。

    内部にBJTが使用されているとゆうことは、BI- CMOSでしょうか。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该器件同时使用 CMOS 和 BJT、因此可将其视为 BiCMOS 流程。

    - Bobby