This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1102E:申请帮助选择 TI 器件。

Guru**** 2617825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541534/tlk1102e-request-for-help-in-selecting-ti-parts

器件型号:TLK1102E


工具/软件:

你(们)好

由于 EOL、我们收到了 TI 器件建议申请。
我应该介绍哪个部分?
如果他们更换为 TI 器件、那么他们是否必须大量更换电路?

部件:MCDP6150C1、MCDP6000C1 ( Kinetic )

谢谢         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于  MCDP6150C1、您可以使用 TDP142 作为可能的解决方案。

    对于 MCDP6000C1、您可以使用 TUSB1146 作为可能的解决方案。  

    遗憾的是、它们采用不同的封装、需要完全改变电路设计。

    谢谢

    David