This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:当 VCC = 0V 时、TS3USB221A 是否默认保持 USB 数据路径处于活动状态?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541696/ts3usb221a-can-ts3usb221a-keep-a-usb-data-path-active-by-default-when-vcc-0v

器件型号:TS3USB221A


工具/软件:

您好:

我正在使用 USB 开关设计 USB 2.0 开关电路。 在本例中、开关 IC 可能有 VCC = 0V 至少我需要 一个数据路径(例如端口 A) 才能保留 已连接(直通) 默认设置 LDO。

换句话说、 没有 VCC 实际上是我的开关条件 —如果 VCC = 0V、我希望 USB 路径自动保持活动状态。

我的问题是:

Point rightμ s  当 VCC = 0V 时、TS3USB221A 是否默认允许一条数据路径保持活动状态(已连接)?

此外:

  • 是进入高阻态还是在未通电时隔离线路?

  • 如果不适用、TI 推荐的 USB 开关是否支持此行为?

提前感谢您的帮助。

此致、
【阿卜杜拉·多甘】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdullah:

    TSUSB221A 应由 2.3V 至 3.6V 的电源供电。 如果电源引脚断电、该器件将无法正常工作。

    我们的产品系列中没有任何耗尽型开关。

    此致、
    Katy