This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218EVM:CAN't 使用 Windows 11 上的 Sigcon Architect 配置 LMH1218 和 LMH1219

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218EVM, USB2ANY, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541351/lmh1218evm-can-t-configure-lmh1218-and-lmh1219-using-sigcon-architect-on-windows-11

部件号:LMH1218EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYLMH1219

工具/软件:

计划如何支持将 LMH1218EVM 或 LMH1219 EVM 板配置为使用 Windows 11 与 USB2Any、Sigcon Architect 和 USB2Any 配合使用?

我使用的是在 Windows 10 上运行的 LabVIEW 2012 环境。  我是否需要改变环境?

当前、获取以下错误消息