This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400V:J1708 使用 THVD1400VDRCR 连接

Guru**** 2767865 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, THVD1400V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541914/thvd1400v-j1708-interfacing-using-thvd1400vdrcr

部件号:THVD1400V
Thread 中讨论的其他器件:THVD1400

工具/软件:

你(们)好  

我们正在评估您的使用情况 THVD1400VDRCR RS RS-485 收发器 特定接口的另一个接口 SAE J1708 总线 、常用于重型车辆诊断和通信系统。

我们想确认是否 THVD1400 适合用作 A 上的收发器 符合 J1708 标准的总线 如果不是、我们应该注意到哪些技术限制或关注点。

我们主要关注的是这一点 SAE J1708 指定了单线、开漏物理层 、其中:

  • 应用手册 只能将总线拉至低电平 、切勿将其驱动为高电平(即集电极开路/漏极开路逻辑)。

  • 总线空闲定义为 (通过上拉电阻器)保持高电平 和多个节点可能尝试同时拉低(有线和拓扑)。

  • 物理接口必须支持 仲裁的全部内容 非破坏性碰撞处理

不过、 THVD1400 是一款全双工 RS RS-485 收发器 来驱动总线 差分和推挽 、引起了以下问题:

  • 和电位 总线争用或驱动器损坏 同时传输的情况下

  • 不符合电气和仲裁特性 预计 J1708 提供

请您澄清一下:

  1. TI 是否建议或不建议使用 THVD1400 进行 J1708 连接

  2. 是否可以以模拟开漏行为的方式对其进行配置(例如,仅将 A/B 驱动为低电平、使用 DE 控制)

  3. 如果不建议使用、TI 是否提供符合 J1708 标准的任何替代 IC 或参考设计?

我们感谢您为确保我们设计符合电气和协议而提供的任何见解或指导。

此致、

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您访问 E2E 上的这个问题。

    首先、我想指出这个有关 SAE J1708 以及 RS RS-485 收发器如何与之结合使用的有用文档: https://www.ti.com/lit/an/snla038b/snla038b.pdf 

    该文档引用的内容 DS36277 我要研究一下它是专门为 J1708 设计的。

    请注意、THVD1400V 是一款半双工器件(2 根导线)、不是全双工(4 根导线)。 如果使用 THVD1400V、DE 引脚上可能需要一个逆变器、如图 4 所示。 总体而言、 在驱动器拉至低电平且切换 DE 功能正常的情况下、使用 THVD1400V。  

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、

    Ethan