This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:对上升/下降时间与位宽度要求的阐释

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541640/tcan4550-clarification-on-rise-fall-time-vs-bit-width-requirements

器件型号:TCAN4550


工具/软件:

尊敬的团队:

我对数据表中的上升和下降时间规格有疑问。

我以 2MHz 的频率工作 、并观察到下降时间约为 60ns 、对应于位宽度的 12%。 根据我们的要求、下降时间不应超过位宽度的 10%、以确保信号完整性。

但是、数据表指定的最大下降时间为 75ns 、即使支持的最大频率列为 8MHz 也是 如此。 这似乎意味着在较高频率下、下降时间将超过位宽度的 10%。

您能否说明这与您的设计要求是如何一致的、或者提供有关如何解读这些值的指导?

提前感谢您的支持。

此致、
Stav Lahat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stav:

    我假设您是指 CANH 和 CANL 信号的上升/下降时间。  如果是、这些值会随总线负载而变化。  隐性到显性边沿会被主动驱动、而显性到隐性边沿会通过位于每个收发器中的端接和总线偏置电阻被动地拉回隐性电平。

    TCAN4550 符合 ISO 11898-1:2015 和 ISO 11898-2:2016 标准中的要求。  CANH 和 CANL 没有直接上升下降时间规格、相反、在定义的负载条件下会根据 TXD 和 RXD 信号的位宽来监控发送器和接收器位时序行为。

    我不知道您的要求如何与 ISO 11898-1/2 标准保持一致。  将器件置于其中一种测试模式、可通过 GPIO1 和 GPO2 引脚访问控制器和收发器之间的内部 TXD 和 RXD 信号、从而使您能够根据 ISO 11898 标准运行测试。

    此致、

    Jonathan