This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B 测试问题

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538433/tusb2046b-tusb2046b-issues-for-eft-b-test

器件型号:TUSB2046B


工具/软件:

您好、

对于 EFT/B 测试、我们面临以下问题。

- EFT/B 测试

-问题

1. PC 与 TUSB2046B 之间的连接断开、不会自动恢复。 (低频率)

2. TUSB2046B 的下游器件丢失、不会自动恢复。  (低频率)

    此外、我们尝试从该状态复位 TUSB2046B、但问题 未解决。


在没有 TUSB2046B 的情况下、将 PC 连接到下游器件不会出现问题。

我们 想知道您是否对类似问题有任何了解。

这是 TUSB2046B 的原理图。

  

谢谢、此致、

Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nagi:

       EFT/B 测试是 ESD 应力测试吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    EFT/B 和 ESD 测试是类似的。

    但测试点、波形、电平等不同。

    ESD  测试使用单个高能量脉冲、而 EFT/B 测试使用重复的低能量脉冲。

       什么是 EMC? 有关隔离环境中 EMI、辐射发射、ESD 和 EFT 的 4 个问题

       

    TUSB2046B 和下游器件 内置在我们的产品中、

    我们的 产品有一个 USB-UP 连接器。

      所有测试点都会出现此问题。 (电源线,USB 电缆和其他信号电缆)

       

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nagi:

      此测试是否在上行端口和下行端口上执行? 我在原理图中没有看到任何 ESD 保护器件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    否、我们仅测试了上行端口。

    这是我们围绕上游端口的原理图。

    顺便说一下、隔离器与这个问题无关。

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nagi:

      您已经尝试了拆除  隔离器 ? 在哪里可以添加共模扼流圈?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、但它没有解决问题。

    我们想知道上行端口的 ESD 是否会导致以下问题、 以及如何 从该状态恢复。

    1. PC 与 TUSB2046B 之间的连接断开、不会自动恢复。

    2. TUSB2046B 的下游器件丢失、不会自动恢复。

       

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nagi:

     TUSB2046B 是否损坏? 它可以在断电/接通过程后恢复?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、  产品电源关闭/打开后可以恢复。

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nagi:

      您是在 DP/DM 数据线上还是仅在 USB 连接器屏蔽层上进行 EFT 测试?

       在 EFT 应力/之后、是否可以在 DP/DM 上获取波形?

    好极了

    Brian