This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:使用该线性转接驱动器时、系统中是否有两个 TUSB1002A "cancel"从 TX 切换到 RX、反之亦然?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534657/tusb1002a-will-having-two-tusb1002a-in-the-system-cancel-the-switch-from-tx-to-rx-and-vice-versa-when-using-this-linear-redriver

器件型号:TUSB1002A


工具/软件:

您好:

我正在设计一条 由 3 个不同接点组成的长仪表电缆。 请参阅下图以供参考:

我知道在创建 USB A 转 USB B 电缆时会用到 RX 和 TX 开关、这种情况发生在转接驱动器上、但我的问题是、它最终重新打开系统中的另一个转接驱动器是否存在问题。 您需要一个奇数才能使此工作吗?

如有任何帮助、将不胜感激。

此致、

Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arron、

    我在创建 USB A 转 USB B 电缆时知道 RX 和 TX 开关、这种情况发生在转接驱动器上、但我的问题是它最终是否会重新导通系统中的另一个转接驱动器。 您需要一个奇数才能使此工作吗?

    对于 TUSB1002A、转接驱动器只将信号传输到一个通道、即、RX 通道进入 RX1P/N 引脚、对信号进行增强、然后将其发送到对侧的 TX 引脚 TX1P/N

    转接驱动器永远不会切换信号的路由、只会对其进行增强。 只要跟踪系统一端的 TX 并确保它到达系统另一端的 RX、就应该可以正常工作。 我们的转接驱动器不应影响任何其他参数。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈。 我的困惑来自逆变器符号、因为一侧为 RX2N、另一侧为 TX2N。 如果这是在 A 类转 B 类电缆上、我是否还需要在电缆上打开 RX 到 TX 开关、或者转接驱动器是否使用逆变器来实现此操作? 不确定我是否有道理。

    此致、

    Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arron、

    逆变器符号应该在内部相互抵消,我不会担心它们。 A 类转 B 类电缆应将电缆的一端的 TX 路由到另一端的 RX、即、到 A 类连接器的 TX 引脚的信号路由将通过电缆路由到 B 类连接器的 RX 引脚。

    例如、在此应用中、TX 来自 USB3.2 主机、进入 RX1、从 TX1 流出、并路由到插座的 TX 引脚。 然后、信号将通过电缆路由、并到达电缆另一侧插座的 RX 引脚。

    转接驱动器将增强进入 RX 引脚的信号、并退出相应的 TX 引脚、而不会影响信号的性质/极性。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    了解这一点。 因此、在本示例中、RX1 作为 TX1 并且会路由到插座的 TX 引脚。 我的后续问题是系统中有两个转接驱动器时。 另一方面、TX1 信号将作为 RX1 发出(就像启动的那样)、然后端接至连接器的 RX 引脚、还是应该是连接器的 TX 引脚?

    此致、

    Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    查看这一点的更清晰方法是从主机到器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。