This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:TUSB501TDRFRQ1

Guru**** 2768165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529100/tusb501-tusb501tdrfrq1

部件号:TUSB501


工具/软件:

您好团队:

从网站下载的 IBIS-AMI 模型确实包含使用转接驱动器的适当的信号完整性仿真信息。
请查找随附的文档、其中仿真部分缺少文档。
请在文档中提供包含驱动器、接收器和转接驱动器的拓扑的时域仿真(眼图)。
无模拟信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信这个线程是重复的: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523819/tusb501-tusb501tdrfrq1

    您未使用 ADS、这个 IBIS AMI 仿真是针对 ADS 设计的。 我们还在 IBIS AMI zip 文件中提供了一个示例 ADS 仿真文件。  

    您正在将 HyperLynx 与此 ADS 文件配合使用。 这不奏效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个问题是否有任何解决方案、因为没有转接驱动器模型、我将无法完成仿真。

    我们需要查看行为传输线路。 当我们使用除 ADS 以外的其他工具时、请建议解决方案。

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 ADS 文件。

    我只需要一个可支持 HyperLynx 工具的 IBIS-AMI 模型。

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IBIS AMI 是使用 ADS 生成的、这意味着我们只能保证使用 ADS 进行操作。 这就是我们提供 ADS 示例以供参考的原因。 如果您计划使用 HyperLynx、则需要联系 HyperLynx 以了解互操作性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    使用 HyperLynx 进行仿真、其中转接驱动器具有眼图闭合状态。

    希望检查模型中使用的均衡设置。 是否使用了任何有关仿真和均衡设置的完整文档?

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Haripriya  ;

        HyperLynx 是否支持 IBS_AMI 模型? IBIS 和 IBIS-AMI 是不同的模型。

    除了用户指南之外、我们没有其他 有关仿真和均衡设置的文档。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    是的、我在仿真中使用了 IBIS-AMI 模型。

    在用户指南中、只有均衡参数可用。 但没有关于使用 IBIS-AMI 模型以及均衡执行的仿真的信息。

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HyperLynx Excel 脚本将使用 IBIS-AMI 模型支持转接驱动器仿真。

    https://support.sw.siemens.com/en-US/product/861057060/knowledge-base/MG594819

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HyperLynx 是否 支持 HSpice 模型?  我们提供了该器件的 SPICE 模型、其中提供了更多详细信息。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 HyperLynx 不支持 HSpice 模型。

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    针对相同的 IBIS-AMI 模型执行 ADS 工具仿真、但我们收到了一些错误。

    请检查一下。

     tp 使用示例 ADS、但当我打开转接驱动器 AMI IBIS 模型时、便会出现误差。

    错误:(dm_form_get_label 中第 12 列的 deeditutil2.AEL 第 3859 行)  
    dm_form_get_label 的参数 1 为 NULL。 预期的格式定义。

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Haripriya  

      该模型确实存在问题、我们向 Dedign 团队报告、但不确定何时会因设计资源问题而获得反馈。

      但我们  确实有一种替代方法来估算设计是否良好。

      以下是 Excel 工作表、您需要选择有限的转接驱动器工作表以及数据速率和 PCB 布线长度中的关键字、它将为您提供正确的 EQ 设置。

    e2e.ti.com/.../1738.RX-_2600_-TX-trace-length-budgeting.xlsx

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    Excel 需要密码才能打开。

    此致、

    Haripriya S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密码:TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题