This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044A:您能否检查原理图设计是否存在任何问题?

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044A, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527739/tusb1044a-could-you-please-check-if-there-are-any-issues-with-the-schematic-design

器件型号:TUSB1044A
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1044

工具/软件:

我们已使用 GPIO 设置模式提供了 TUSB1044A 的信号增强版本。 您能否检查原理图设计是否有任何问题? 该板主要用于信号增强:发送卡 — 信号增强板卡-接收端

e2e.ti.com/.../YITIJI_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将查看原理图、并尝试在明天回来联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能否分享此主板将插入的系统的方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望测试信号改善质量、建议使用 TUSB1044A EVM。  

    请查看 TUSB1044A EVM 用户指南中的原理图以供参考。

    TUSB1044AEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    这是原理图审阅。  

    e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_SI_5F00_Boards_2800_6_5F00_17_5F00_2025_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的项目要求如下:在项目中使用了长度约为 7 米的 Type-C 电缆。 考虑到信号衰减、设计了信号增强适配器板、并在电路板上选择了 TUSB1044 芯片。 目的是使用 GPIO 设置模式来提高 Type-C 的传输距离。 帮助确定以下两个问题。

    问题 1:TUSB1044 能否满足我们的要求?

    问题 2:请帮助检查原理图中的连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    规范中在 10Gbps 时定义的最长电缆为 1m。 转接驱动器是否会放置在电缆中?  

    7m 电缆的损耗太大、TUSB1044 无法进行补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。