This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:均衡级别

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541574/tusb212-eq-level

器件型号:TUSB212


工具/软件:

你(们)好  

 将 EQ 值调整为 1 级时、是否需要仅使用 1.69kΩ 的电阻器值、或者是否可以使用一系列电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、天空:

      对于 1 级 EQ、 Req 约为 1.7k 应该没问题。

    好极了

    Brian