This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX32322IPWR

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541701/max3232-max3232ipwr

部件号:MAX3232


工具/软件:

顶部标记上的第 4 行意味着什么? 有不同的值是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    这个数字用于我们的内部跟踪,有不同的数字确实是正常的。  

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan