This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1 和 AMP 的固件可用性;DS90UB954-Q1 具有 AM62PX 摄像头接口和 CSI-2 的串行器/解串器。

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537977/ds90ub953-q1-firmware-availability-for-ds90ub953-q1-ds90ub954-q1-serializer-deserializer-with-am62px-camera-interface-and-csi-2

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1

工具/软件:

 尊敬的 TI 团队:

我们正在开发使用 AM62PX 处理器的摄像头模块接口。 请查看所附的方框图、其中串行器 (DS90UB953-Q1) 和解串器 (DS90UB954-Q1) 通过同轴电缆连接、以 CSI-2 作为较短的通信路径。

您能否证实我们能否获得 可以正常运行 也会使用这些 IC (DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1) 吗? 如果没有、有哪些替代选项可用于获取固件?

期待您的答复。 谢谢你。

此致、

Vandana D.

Xo Mobility Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    为了与我们的器件连接、我们提供了一个称为 ANALOG Launchpad 的用户界面。 在这里、您可以看到不同的特性并使用评估平台查看器件上的寄存器。 您是否希望对这些器件执行某些特定操作?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    为了通过 Analog LaunchPAD 从 PC 连接串行器/解串器、我们是否需要专用编程器、或者评估板的板载接口是否足够?

    此致、

    Vandana D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    该评估板具有板载 MSP430、可用于与串行器进行 I2C 通信。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我的查询是我们是否有 IC 的内置编程器,或者我们是否需要任何外部编程器来转储固件。

    谢谢你。

    此致、

    Vandana D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    需要使用外部 I2C 控制器来配置寄存器/ DES 器件、例如 UB953 和 UB954。 为了减少 I2C 控制器的数量、可以通过 SER/DES 链路传递到合作伙伴器件或其他 I2C 目标(如摄像头传感器等) 对于许多用例、解串器侧使用单个 SOC、该 SOC 接收 CSI-2 数据、并充当解串器、伙伴串行器和系统中其他 I2C 目标器件的 I2C 主器件。

    此致、

    Thomas