This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:输入电阻

Guru**** 2894710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540808/tca6416a-input-resistance

器件型号:TCA6416A


工具/软件:

您好、

问题
TI 能否提供一个显示 I/O 端口输入电阻变化的图表?

背景
由于客户的设计错误、产品发货时输入端口保持打开状态。
只有具有特定生产日期代码的 IC 在运输检查期间出现错误、待机电流消耗为 200uA。 普通产品为 1uA。
添加一个上拉电阻器即可解决该问题。

根据数据表、输入电流最大值为 1uA、因此我认为输入电阻为 3300000Ω 最小值
如果该电阻变大、它就更容易受到噪声的影响、我怀疑开路 CMOS 输入的 PCH-Nch FET 被穿透、从而增加了电流消耗。

因此、客户想确认输入电阻(电流)是否确实存在变化。

这可能非常困难、但请考虑这一点、因为 IC 用于大规模生产的产品。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、
    还有一个问题、您能给我展示一个输入端口内部电路的示意图吗?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电阻不变。 您看到的是从 VCC  流向 GND 的击穿电流。 请参阅 【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    输入电阻无变化。 您参考的+/- 1uA 规格是器件输入/输出的漏电流。 由于输入是高阻抗 CMOS 输入、因此它应该很小。  

    给定高阻态 CMOS 输入时、请查看 Clemens 关于悬空输入的回复。 该文件还应简要说明内部结构。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San、Clemens-San、

    感谢您的支持。

    “输入电阻无变化。“
    这是否意味着输入电阻很难随时间变化?
    (随着时间的推移,变化不大/变化对客户很有用)

    客户的问题是根据“生产日期代码“、输入电阻是否存在任何制造变化。
    (因为客户的系统只有某些生产日期代码存在问题)

    如果您在制造时有输入电阻的任何数据(直方图)、请提供。

    我很抱歉重复我的问题、但感谢您的帮助。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    在制造过程中、给定的输入电阻存在一定的变化。 但是、CMOS 输入的输入电阻非常大(Mohm 范围内)。  

    根据数据表、输入引脚的漏电流处于+/–1uA 范围内。 这不会影响 CMOS 输入的 VCC 到 GND 路径、而这是客户看到的击穿电流导致的。  

    如果客户有良好器件和“不良“器件的顶部标记图片、我可以仔细检查器件之间是否有任何差异、或确认它们是否是 TI 的合法器件。  

    此致、

    Tyler