This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046AV-Q1:如何保持隐性模式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046AV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541559/tcan1046av-q1-how-to-keep-recessive-mode

器件型号:TCAN1046AV-Q1


工具/软件:

大家好、我是 HL Klemove 公司的 sengyeon lim。

我使用了 TCAN1046AV-Q1

我可以通过计算 TCAN1046AV-Q1 中的内部电阻、因为 OEM 希望收到我们的内部电阻。

但是为了计算内部电阻、TCAN 1046AV-Q1 必须在 OEM 测试规范文档中保持隐性模式。

我想知道如何通过硬件保持隐性模式。

如果硬件没有方法、请参阅如何通过软件保持隐性模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、顺均贤、

    您可以同时使用硬件或软件。  
    通过使用硬件、只需将 STB 连接到低电平即可实现正常模式、同时 VCC 和 VIO 保持通电状态。 然后永久将 TXD 拉至高电平。 这会强制器件绝不会驱动显性位并保持隐性状态。  

    使用软件、禁用控制器以防止发送任何 CAN 帧。 此外、确保器件处于正常模式、并可使用 GPIO 将 TXD 驱动为高电平、同时确保禁用任何唤醒或低功耗中断、从而确保 TXD 始终为所需的隐性总线处于高电平。

    请注意、这在数据表中也指定为 RID、谢谢。  

    此致、

    Michael。