This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541630/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

您好、专家

TCAN1044A-Q1 处于待机模式、我预计 RXD 上会标记唤醒事件。 (CAN 通过唤醒模式 (WUP) 的远程唤醒请求唤醒。)  

我知道 Vio 是 必需的常开.

我的问题是:如果我预计在接收到有效的 WUP 时 RXD 会变为低电平,那么 VCC 的状态如何? 在待机模式下是否需要始终开启 VCC 电源轨、或者是否可以关闭?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    请参阅数据表的 8.4.3。 VCC 可能会关闭以节省额外的系统级电流、谢谢。  

    此致、

    Michael。