This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:关于 CD 模式下的 SDI 输出

Guru**** 2929180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541731/lmh1297-regarding-sdi-out-in-cd-mode

部件号:LMH1297


工具/软件:

e2e.ti.com/.../lm1297.pdf

你(们)好  

我们在 设计中使用的是 LMH1297RTVT。 我们将其用于 SDI IN 和 OUT-。 我们使用单独的 IC 来实现这一点。 我们想知道、对于 CD 模式下的 SDI 输出、发送到连接器的输出信号应该来自 SDI_OUT+/- 还是来自 SDI_IO+/- ?。在其中一个参考设计中  、输出信号来自 SDI_OUT+/-、但我们的客户端建议连接到 SDI_IO+/-。     当我们在 CD 模式下使用时、请告知我们是否需要在 SDI_OUT+/-或 SDI_IO+/-处连接 SDI 连接器信号。 我随附了原理图以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅下表、

    如果您处于 CD 模式、则主输出为 SDI_IO+。 — 。

    谢谢
    David