This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 速度

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541511/tusb3410-usb-speed

器件型号:TUSB3410


工具/软件:

尊敬的团队:

客户需要基于 MCU 扩展 USB 接口。 我认为 TUSB3410 是实现 UART 转 USB 的一个不错选择。 但我想再次向您确认 TUSB3410 可以支持的 USB 速度。 它是否最多仅支持 12Mbps? 它可以支持 480Mbps? 是否有任何其他解决方案可以支持 480Mbps? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rayna:

      TUSB3410 只能支持 12MHz、我们没有其他支持 480MHz 的桥接器件。

    好极了

    Brian