This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51603:如果输入电压设置为小于输出电压、我可以将此降压转换器用作直通吗?

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541470/lmr51603-can-i-use-this-buck-converter-as-a-passthrough-if-the-input-voltage-is-set-less-than-the-output-voltage

器件型号:LMR51603


工具/软件:

您好、

我计划使用此降压转换器将 10V - 36V 降压至 12V、但当输入低于 12V 时、我希望它直接通过。

我已经尝试将 EVM 上的输出电压设置为 12V 并提供 10V 电压。 可以看到大约 9.5V 传递到输出。 我想知道从长远来看、是否可以使用这样的降压转换器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当输入电压低于设定的输出电压时、降压转换器进入压降模式。 像您观察的一样、您将得到略小于输出端的输入电压。

    使用这样的转换器没有问题。

    此致、

    Niranjan