This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:最高结温

Guru**** 2766225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540387/tpd12s016-maximum-junction-temperature

器件型号:TPD12S016


工具/软件:

您好团队:

数据表中仅提供了–40°C 至 85°C 的最高工作温度、对于 0.209W 的功率、我在 85°C 的最高环境温度下获得的温度为 Tj 为 104.85°C。 如何考虑即使温度达到 104°C、器件也能正常工作。 由于贮存温度可能会高达 150°C、所以它可以达到的最高结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithkala:

    对于该器件、数据表中未声明最大 Tj。 如果它在 85°C 环境温度下的建议工作条件下运行、那么这应该是可以接受的。 一般来说、对于类似的设计、我认为 105°C 不会达到限制、应该有几十°C 的裕度。

    BR、

    Ke Wang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke Wang、

    在 TI E2E 论坛上、我有一个主题说、对于逻辑器件、我们可以考虑逻辑器件的最高结温可视为与最高贮存温度相同。 我可以假设也是如此、认为它可以在 150°C 之前工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithkala:

    我想您是参考此常见问题  解答【常见问题解答】器件的最高结温 (TJMAX) 是多少? 

    是、您可以假设是相同的、当 Tj < 150C 时、它仍然可以正常工作。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ke Wang。