This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM 针脚序列问题!

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539789/tusb1064rnqevm-pin-sequence-problem

Thread 中讨论的其他器件:TUSB1064RNQEVMTUSB1064

零件編號:TUSB1064RNQEVM

工具 μ 軟體:μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定是否发布了完整的问题。 您能在这里澄清一下问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、抱歉、让我更新一下。 目前、我将设计新项目并使用 TUSB1064。 当我检查引脚 DEFINE、引脚 4 --> SSRXn、引脚 5 --> SSRXp、引脚 7 --> SSTXn、引脚 8 --> SSTXp 时、 这些引脚定义位于 TUSB1064 数据表(SLLSF48C–2018 年 3 月–2019 年 9 月修订)中。 但在 TUSB1064RNQ EVM 原理图 TUSB1064 (U1) 中、引脚定义为 引脚 4 -> SSRXp、引脚 5 -> SSRXn、引脚 7 -> SSTXp、引脚 8 -> SSTXn。 我会在我的设计中参考 EVM 原理图、但 2 个数据表引脚定义不同、您能帮助我确认哪个引脚定义 正确吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    数据表上的引脚排列是正确的引脚排列。 该 EVM 具有不同的引脚排列、因为原始原理图是在较旧版本的器件上完成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、感谢您的答复。 所以 在 Mouser 或 TI 网站上购买样片、IC 版本符合数据表要求、而不是旧版本的芯片。 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。这是正确的。旧版本仅可在 EVM 上找到。 大多数 EVM 也已过渡到新器件、但用户指南原理图未更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、非常感谢!