This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:双电源配置下的电源序列

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537445/dp83867is-power-sequence-at-twe-power-supply-config

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

您好、

1.在双电源配置的情况下,我认为电源时序不是必需的。 这是正确的吗?

2.施加 VDD1P0 (VCC_1.0V) 时、在 VDDIO (VCC_1.8V) 开通之前会有大约 250mV 的电压漂移。 这是个问题吗?
如果未施加 VDD1P0、则不存在电压漂移、因此这可能是来自 IC 内部的漏电压。

3.从 PL=3.3V 电源开始到电路板上的另一个电源存在 650mV 的电压漂移、直到 VDDIO (VCC_1.8V) 上升。 这会对 ETH-PHY 产生任何影响吗?

CH1:VCC5V
CH2:PL_3.3V
CH3:VCC_1.8V(VDDIO 电源)
CH4:VCC_2.5V(VDDA2P5 电源)同时设置、VCC_1.0V(VDD1P0 电源启动)

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    [quote userid=“336910" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537445/dp83867is-power-sequence-at-twe-power-supply-config 在双电源配置的情况下、我认为不需要电源时序。 这是正确的吗?

    是的。  

    [引述 userid=“336910" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537445/dp83867is-power-sequence-at-twe-power-supply-config

    2.施加 VDD1P0 (VCC_1.0V) 时、在 VDDIO (VCC_1.8V) 开通之前会有大约 250mV 的电压漂移。 这是个问题吗?
    如果未施加 VDD1P0、则不存在电压漂移、因此这可能是来自 IC 内部的漏电压。

    3.从 PL=3.3V 电源开始到电路板上的另一个电源存在 650mV 的电压漂移、直到 VDDIO (VCC_1.8V) 上升。 这会对 ETH-PHY 产生任何影响吗?

    [/报价]

    只要 RST_N 为低电平、直到器件完全上电、此电源序列应该没问题。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的支持。

    我们已经检查了客户对电源启动的控制。

    目前、由于电路问题、我们无法在电源开启时将 RESET_N 修复为低电平。
    复位由 FPGA 控制、并在不规则周期内输出高电平信号。
    这是在器件完全启动之前发生的。

    我们会在 IC 启动后应用复位、然后再使用它、但正如您在初始回答中所述、在器件完全启动之前、RST_N 是否需要保持低电平?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    建议根据数据表在电源斜升时将 RST_N 拉至低电平、尤其是在没有时钟信号的情况下初始化器件时、器件可能卡在错误状态。  

    客户当前遇到的问题是什么?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的支持。

    我与客户进行了检查。
    操作没有问题。
    他们考虑在加电期间将 RST_N 保持为低电平。

    此致、
    Hiroshi