This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:DVI 双链路

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539813/tfp401-dvi-dual-link

部件号:TFP401


工具/软件:

我有关于双链路 DVI 的问题、TI 未正式支持该问题。

但是、由于我们使用多年的集成电路现已停产、我们正在准备一种可能使用两个 TFP401 器件的替代解决方案。

根据 DVI 规范、HSYNC 和 VSYNC 信号仅在 TMDS 通道 0 上传输。 因此、我们担心第二个 TFP401 连接到 TMDS 通道 3、4 和 5、因而不会接收任何 HSYNC 或 VSYNC 信号、是否仍在其像素接口上提供有效的视频输出。

我们知道应用手册 5123“双链路 DVI 接收器实现“、但它未解决此特定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TFP401/401A 可区分有效像素 TMDS 字符并控制 TMDS 字符、以确定活动显示和消隐的状态(例如 DE 的状态)。  

    因此、连接到 TMDS 通道 3、4 和 5 的第二个 TFP401/401A 仍将看到有效的像素 TMDS 字符、并确定显示处于活动状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的迅速和有用的答复。

    为了确保我正确理解该行为、我附上了一个时序图、其中显示了来自第二个 TFP401(连接到 TMDS 通道 3、4 和 5 的信道)的预期输出信号。

    您能否确认这是否反映了第二个 TFP401 的像素输出接口的实际行为?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于第二个 TFP401、您的理解是正确的。

    谢谢

    David