This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232EIDR 请查询 PCN 标记文件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541069/trs3232e-trs3232eidr-inquire-about-the-pcn-file-of-marking

器件型号:TRS3232E


工具/软件:

你(们)好

请提供此产品物理标识的 PCN 文件
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的英交:

    PCN 20211123004涵盖了此标识更改。 请注意、此 PCN 提到 MAX3232EIIDR、而不是 TRS3232EIDR。 但是、可以将它们视为同一个器件。  

    此 PCN 上的唯一更改与器件标识相关、无功能更改。  

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、

    Ethan