This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:电压电平转换请求

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540688/tca9617b-the-voltage-level-translation-request

器件型号:TCA9617B


工具/软件:

您好、

我们使用 I2C 、需要低电平输入电压大于 0.8 伏 max。 由于我们的设计要求、因此请促销合适的器件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我想您指的是 TCA9617B 的 VILB = 400mV 规格?  

    由于 A 侧电压输入 VILA = VCCA 的 0.30%、您是否可以使用 TCA9617B 但翻转 A 侧和 B 侧?  

    此致、

    Tyler